目前,JWPF 触头还没有镀金版本。
筛选方式
筛选方式
通过我们的网站可下载有限的 3D 模型,用于 PCB 布局的某些针座。您至少需要提供您的姓名和公司名称,并同意我们的许可条款。提供的文件类型有 Iges、Step 和 Acrobat 3D。
如果有这些型号,可从 按系列字母顺序搜索 或通过 连接器/端子选择器 我们网站上的链接 (www.jst.com)。
如果未列出型号,请联系当地的 销售代表 或 JST 区域销售经理.
尽管我们可以按照您喜欢的格式提供 3D 模型,但这些模型只提供给设计并将使用 JST 连接器且与 JST 区域销售经理签署了保密协议的客户。您当地的区域销售经理可通过此链接在我们的网站上找到: 代表或分销商搜索
对于那些对以下方面感兴趣的人 JST 连接器、数据表可在我们的网站上获取,我们也可以为您提供更详细的 Adobe Acrobat 格式的客户图纸。 PDF 格式。可通过以下链接索取数据表和客户图纸: ROH/CMRT/Reach 申请表
区别在于触点喷枪的宽度。A "型是最新版本,其喷枪宽度约为原始触点(无 "A "型)的两倍。
2003 年 4 月,对触点进行了修改并开始生效,以改进触点在外壳内的固定,并有助于防止意外拔出和触点从外壳中滑落。
由于触头喷枪进行了改装,因此适用的外壳也进行了改装。与触头 SBHS-002T-P0.5A 配合使用的外壳是部件号 BHSR-02VS-1(N);(N) 表示外壳喷枪经过改装,以适应带有改装喷枪的触头。
欲了解更多详情,请联系我们 这里.
我们目前的 CAGE 代码是 67D17。
我们之前的代码(0S0L1)是 陈旧 并仍可参考我们位于伊利诺伊州芒特普罗斯佩克特的旧地址。
从标记上很难识别任何 JST 连接器。建议您拍摄数码照片并联系我们 这里 以便识别。
目前,jst.com 网站不提供交叉参考功能。如果您需要与 JST 的竞争零件编号进行对照,请联系我们 这里.
2004 年 1 月颁布,(V) 表示对顶入浇头的配置进行了更改,以提高成型工艺的流动性,并提高生产率和稳定性。这一变化不会影响连接器的性能。下面的示意图显示了这一修改。
不带 (V) 后缀
以(V)为后缀